Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T245 主题中讨论的其他器件:LSF0108、 SN74AXC4T774
您好 BU 团队、
您是否希望帮助我们检查它们之间的差异?
客户曾使用 LSF0108来执行 SPI 的电平转换、但它存在驱动能力问题、因此客户希望切换其他解决方案。 两个器件都可以很好地支持 SPI 应用、那么哪一个更好? 如果使用其中一个规则、它是否有一些规则要遵循?
其他规格如下:
1.8V 至3.3V
速度至少需要支持30MHz
3.3V 侧的负载大于50pF。
谢谢、
安东尼