This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:电压传输

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/930263/lsf0102-voltage-transfer

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45

您好、先生、

我对 LSF0102应用有疑问。

该器件是否可用于高频脉冲信号输入?

我的设计是输入电压1.5V、频率 20MHz 脉冲信号需要输出3.3V 传输。

请在下面找到。

输入纹波

通过 LSF0102后的输出纹波。

问题出在哪里? 或者我选择了错误的器件。

谢谢。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是非常强的上拉电阻器、则 LSF 支持高达100MHz 的信号。 我不知道您使用的上拉电阻器是什么、但这些脉冲太短。

    用于单向信号的最快转换器是 SN74AXC2T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    实际上、输入信号是电压值为1.05V 且重复率为20MHz 的脉冲信号。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的不是重复率、而是单个脉冲的长度。 1/100MHz = 10ns、但脉冲较短。

    LSF 是错误的设备。 使用 AXC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    那么、您还推荐 SN74AXC2T45吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    是的、这将是一个很好的器件。