Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, TPL7407LA, SN74LVC8T245
您好 TI 团队!
我想知道您是否可以帮助我解决我面临的问题。 我正在尝试为我正在构建的项目找到一个 IC,其要求是将3.3V 转换为5V,将5V 转换为3.3V,能够处理输出以驱动最小30mA 的外设(最好具有30%的安全性) 对于2条线路(高/低) 、其余的 大约为15mA PWM (位拆裂)信号、其中大约有30条线路、因此多个芯片组是可以的。
我已经了解了 TXS0108和 TXB0108以及 LSF0108、但似乎有一个压降、我们将负载连接到它、因此它无法获得干净的5V 输出电压。
请提供任何帮助。
谢谢、
Joichi