This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找一个可将3.3V PWM (位拆裂)转换为5V 信号的 IC、该 IC 也能够驱动50-100mA

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, TPL7407LA, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929326/looking-for-an-ic-that-will-convert-3-3v-pwm-bit-banging-to-5v-signal-that-can-also-be-able-to-drive-50-100ma

主题中讨论的其他器件:TXB0108LSF0108TPL7407LASN74LVC8T245

您好 TI 团队!

我想知道您是否可以帮助我解决我面临的问题。 我正在尝试为我正在构建的项目找到一个 IC,其要求是将3.3V 转换为5V,将5V 转换为3.3V,能够处理输出以驱动最小30mA 的外设(最好具有30%的安全性) 对于2条线路(高/低) 、其余的 大约为15mA PWM (位拆裂)信号、其中大约有30条线路、因此多个芯片组是可以的。

我已经了解了 TXS0108和 TXB0108以及 LSF0108、但似乎有一个压降、我们将负载连接到它、因此它无法获得干净的5V 输出电压。

请提供任何帮助。

谢谢、

Joichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joichi、

    您是否正在尝试驱动负载?

    您列出的 TXB 和 LSF 器件用于两个尝试相互通信的 IC 之间的电平转换、而不是用于特意驱动电流以打开/关闭某个器件。

    您可能正在寻找某种缓冲器器件。 我的第一个想法是在单位增益模式下设置运算放大器(https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html)

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby!

    感谢您的回复、是的、我读过、它应该位于芯片组之间。 通过读取连续电流输出、我想我能够摆脱这种情况。  

    是的、我正在尝试驱动一个负载。 是否存在多个具有低传播延迟的电路的 IC?  

    运算放大器是否具有比 MOSFET IC 更短的传播延迟?

    谢谢你

    Joichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动双向电平位移器无法驱动负载、因为它们不知道哪一侧是源极、哪一侧是负载。

    您实际上是否需要更改任何一行的方向? 如果是、是否可以具有单独的方向信号? (如 SN74LVC8T254或多 个较小的 LVC 转换器可能会有所帮助)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣、谢谢   

    现在、我看一下 TPL7407LA。 我将使用2个芯片组进行设计。 一个用于从3.3V 变为5V、另一个用于从5V 变为3.3V、只需确认这是可行的。  

    这些其他芯片的优点和缺点是什么?

    SN74LVC8T245

    ULN2803A

    谢谢、

     

    Joichi Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPL7407LA 和 ULN2803A 等低侧驱动器不输出高电平信号。 您实际上需要驱动高电压、还是需要在关断时能够承受高电压的驱动器?

    请显示所需电路的原理图。