This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928317/txb0104-txb0104-gpio-voltage-drop
器件型号:TXB0104尊敬的 TI:
如果我们使用 TXB0104、GPIO 电压将从2.1降至1.6V、如下所示。
在我们查看 MCU 数据表后、我们使用的 GPIO 似乎有一个13K 欧姆的内部下拉电阻器、我们无法将其移除。
TXB0104 kΩ 表还 kΩ 了 VOL = VCCx×4.5 μ A/(RPU + 4.5 μ F)。
根据我的理解、在本例中
VOH =2.1x×kΩ μ kΩ(13 kΩ+ 4.5 μ F)=1.56V≈1.6V (在数据表中还建议上拉/下拉电阻器 shoud 应大于50 kΩ)
我是否正确?是否有任何解决方案?
谢谢!
此致、
Scott
大家好、Clemens、
感谢你的答复。 在 SWDIO 中、我会尝试使用 TXS0101、但如果 SWDCLK 仍然有一些疑问、最近我也发现有类似的问题。
解决方案是采用施密特触发缓冲器 SN74AUP1G17
这也适用于我们在 SWDCLK 中的应用吗?
谢谢!
此致、
Scott
是;如果信号始终从3V 器件传输到2.1V 器件、则也可以通过具有可过压输入的缓冲器来处理。