This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 GPIO 压降

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T774, TXS0104E, SN74AXC2T245, TXS0101, SN74AXC2T45, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928317/txb0104-txb0104-gpio-voltage-drop

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774TXS0104ESN74AXC2T245TXS0101SN74AXC2T45SN74AUP1G17

尊敬的 TI:

如果我们使用 TXB0104、GPIO 电压将从2.1降至1.6V、如下所示。

在我们查看 MCU 数据表后、我们使用的 GPIO 似乎有一个13K 欧姆的内部下拉电阻器、我们无法将其移除。

TXB0104 kΩ 表还 kΩ 了 VOL = VCCx×4.5 μ A/(RPU + 4.5 μ F)。

根据我的理解、在本例中  

VOH =2.1x×kΩ μ kΩ(13 kΩ+ 4.5 μ F)=1.56V≈1.6V (在数据表中还建议上拉/下拉电阻器 shoud 应大于50 kΩ)

我是否正确?是否有任何解决方案?

谢谢!

此致、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的;TXB 不能处理这样一个下拉电阻器。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 我怀疑 SN74AXC4T774是一款更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。实际上、我想在 MCU 和 J-link 之间应用、如下所示。

    此外、我认为如果我们使用自动双向电平转换  器、它将无法使用 SN74AXC4T774、因为必须设置方向引脚、因此我们在设计中不会考虑该引脚。 您是否有任何进一步的建议?谢谢!  

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不应与上拉或下拉结合使用。

    TXS0104E 仅与上拉电阻器搭配使用。

    如果这些线路实际上是双向的、会怎么样? 哪些具有上拉或下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    SWDIO 用于 双向 IO、具有 一个13k 内部上拉电阻器;SWDCLK 用于输出、还有 一个13k 内部下拉电阻器。请在中定义:

    另外、如果让 TI 技术人员一起讨论这个问题、我也将不胜感激。

    谢谢!

    此致、


    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有能够处理这三个信号的单电平转换器。

    SWDIO 线路可由 TXS0101处理;两条单向线路可由 SN74AXC2T45或 SN74AXC2T245处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Scott、

    Clemens 提供了一些可行的器件建议。 这些线路上的上拉/下拉电阻会给我们的所有自动双向转换器带来困难。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。 在 SWDIO 中、我会尝试使用 TXS0101、但如果 SWDCLK 仍然有一些疑问、最近我也发现有类似的问题。  

     解决方案是采用施密特触发缓冲器 SN74AUP1G17

    e2e.ti.com/.../647739

    这也适用于我们在 SWDCLK 中的应用吗?

    谢谢!

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;如果信号始终从3V 器件传输到2.1V 器件、则也可以通过具有可过压输入的缓冲器来处理。