This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G74:CLK 是否可以保持高电平?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195427/sn74aup1g74-can-clk-be-held-high

器件型号:SN74AUP1G74

大家好、

客户希望在上电期间使用 SN74AUP1G74锁存信号。

下面是电路的快照:

 

问题与器件时钟输入的上电复位信号连接有关。  

在电源轨启动时、POR_L 信号将为低电平、但一旦所有电源轨稳定+~100ms 延迟、POR_L 信号就会变为高电平并在电路板通电后保持高电平。

使时钟信号从低电平转换为高电平一次(这将在逻辑1的 D 值中计时)、然后在之后持续保持高电平是否有效?

但将时钟保持为高电平可能不是问题、但不会显示为器件的功能模式之一(请参阅下文)

 

我们能否确认时钟始终为高电平的运行模式是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、CLK 引脚可以保持高电平或低电平。 当时钟从低电平转换为高电平时、数据被载入、这由功能表中的"向上箭头"表示。 此外、这是 "触发器"(边沿触发)与"锁定"(电平触发)的函数。

    PRI\和 CLR\输入是异步的、可用于在 D 和 CLK 保持恒定状态时将此器件基本上转换为 RS 锁存器。