This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:高阻抗

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198378/sn74avc4t774-high-impedance

器件型号:SN74AVC4T774

大家好、

只需确保 OE 为高电平时、所有输出均置于高阻抗状态、VCC 隔离功能可确保当任一 VCC 输入接地时、两个端口均处于高阻抗状态。

   当 VCCB 为3.3V 时、如果通过上拉电阻器连接到 OE 的 VCCA 为0V (VCCA 输入为 GND)、 则两个端口都处于高阻抗状态吗? 还是端口处于 高阻抗状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    由于这两个端口都具有高阻抗。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个 Vcc 均为高电平且  OE 均为禁用、是否所有输出端口均为高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找到了答案。 谢谢