请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198378/sn74avc4t774-high-impedance
器件型号:SN74AVC4T774大家好、
只需确保 OE 为高电平时、所有输出均置于高阻抗状态、VCC 隔离功能可确保当任一 VCC 输入接地时、两个端口均处于高阻抗状态。


当 VCCB 为3.3V 时、如果通过上拉电阻器连接到 OE 的 VCCA 为0V (VCCA 输入为 GND)、 则两个端口都处于高阻抗状态吗? 还是端口处于 高阻抗状态?