This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:这会损坏此类应用中的 TXB0104吗?

Guru**** 2649235 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0104-Q1, TXU0304-Q1, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198539/txb0104-q1-could-this-damage-the-txb0104-in-such-application

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0104TXU0304-Q1TXU0304

大家好、

   紧急支持需求。

   客户在此类应用中使用 TXB0104-Q1。MCU1、slave1和 slave2通过日期速率为2.5Mbps 的4线 SPI 进行通信。他们遇到两个有关 TXB0104的问题。

   Q1:下面是它们测试的方式:当 MCU1 I/O 设置为高电平时、slave1和 slave2通过 SPI 相互通信。 ℃发现、当 IMU_SPI_MISO 发送数据时、SER_SEP_MISO 会在25 μ s 下拉约0.6V、持续20ns。 因此、他们想知道这种情况是否会损坏 TXB0104。 ℃发现 Slave1和 Slave2会在-20 μ s 的时间通过 SPI 通信获得 CRC 错误。 请看一下这个问题吗?

    

 问题2.他们也会对时间感到困惑。  Slave1加电速度快于 TXB0104、这意味着 Slave1发送日期到 TXB0104、而 TXB0104不会加电。 这是否会损坏 TXB0104?

在这种情况下、SPI 的电压会损坏芯片?、

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB µA 极弱的输出(保证驱动强度为20 μ s)、因此不会因总线争用而损坏。

    但是、TXB 始终是双向的、并且具有边缘加速器、因此它在任何引脚上看到的所有边沿都将在另一侧复制。 它的低阻抗输入会对总线施加负载。

    您应该将 TXB 替换为 TXU0304-Q1。 当 MCU 不进行通信时、通过 OE 引脚禁用转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

       感谢您的回复。

       弱 驱动强度意味着输出电阻器的值很大、即使端口 A 设置为高电平并且端口 B 发送数据、也可以保护 TXB。 但 TXB 是双向的、 端口 A 设置为高电平时在端口 B 上发送数据是否 会损坏器件?

    [~报价 userid="96787" URL"µA /support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198539/txb0104-q1-could-this-damage-the-txb0104-in-such-application/4518251 #4518251"] TXB 的输出极弱(保证驱动强度为20 μ s),因此它不会因总线争用而损坏。

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

       因此我们可以解释、客户测试的波形被下拉、因为 O.S 测试下降沿、以便端口 A 具有相同的下降沿。 但我不知道为什么它被拉低至20ns? (在我的想法中、我发现 O.S.会持续10ns、而 tpd 是10.6ns、看起来像是20ns。我对吗?

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198539/txb0104-q1-could-this-damage-the-txb0104-in-such-application/4518251 #4518251]TXB 始终是双向的、并且具有边缘加速器、因此它在任何引脚上看到的所有边缘都将复制到另一侧。 其低阻抗输入确实会加载总线。[/quot]

    您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

      请告诉我、为什么客户通过下拉 OE 引脚来调暗 TXB1040?

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198539/txb0104-q1-could-this-damage-the-txb0104-in-such-application/4518251 #4518251]TXB 应替换为 TXU0304-Q1。 当 MCU 不进行通信时、使用 OE 引脚禁用转换器。[/quot]

       

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如功能方框图所示、所有输出都有4 kΩ 串联电阻器。 这些限制电流(并允许其他器件覆盖 TXB 引脚上的电压;这就是实现双向性的方法)。

    不保证正常计时。 20ns 是一个合理的值。

    我不理解关于 OE 的问题。 它与 TXB 和 TXU 具有相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        为什么要用 TXU 替代 TXB?  

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198539/txb0104-q1-could-this-damage-the-txb0104-in-such-application/4518251 #4518251]TXB 应替换为 TXU0304-Q1。 [/报价]

       此外、您还想知道为什么温度会影响通过 SPI 在 Porta 设置为高电平时通过 SPI 进行的 SLAVE1和 SLAVE2之间的通信?

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、TXB 的边缘加速器或其输入会影响您的信号。 TXU 不需要边缘加速器、并且具有高阻抗输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    除了回音 Clemens 的反馈之外、 请注意 、TXU 具有更高的驱动强度、输出更强、并且不会引起一次性问题(即大 电容导致的放大反射和错误的边沿触发器)、因为自动感应器件专门针对此类自动感应功能而设计为更弱。 根据您的固定方向 SPI 应用、您似乎需要不同的器件、例如 TXU。

    此外、较低的温度通常意味着较低的输出阻抗。 因此、由于 PCB 布线阻抗不匹配、更容易出现反射。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Clemens、您好!

       感谢您的友好和专业回答。

       让我做一个总结

    在上图中、当 MCU 在内部将 A 端口设置为高电平时、SLave1和 Slave2通过 SPI 进行通信。 在这种情况下、TXB0104-Q1不会损坏。

    2.当端口 A 设置为高电平时、端口 B 的电压变化会 暂时下拉电压电平 、因为 TXB0104会复制端口 B 在端口 A 上的下降沿。下拉 TXB0104的 OE 或使用 TXU0304来避免这种情况。

     双向 TXB0104会影响 SPI 通信、因为低输入电阻会导致 SPI 总线上的反射、尤其是在低温下。

    您的

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    1.是的、将端口设置为高电平不会损坏 TXB、尤其是在绝对最大额定值范围内。

    2. 是的,在输出上复制输入。

    3、否、不 是低输入电阻器、而是 TXB 的输出阻抗(除非 您是指 MCU/外设的其他电阻器;它们也受温度影响)。  

    不过、TXB 的输出阻抗可能会受到影响、具体取决于布线的阻抗 、 如果不匹配、可能会发生反射

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

       感谢您的回复。 我将向客户提供最新信息。 如果有任何更新、我将尽快与您保持一致。

    您的