Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0104-Q1, TXU0304-Q1, TXU0304
主题中讨论的其他器件:TXB0104、 TXU0304-Q1、 TXU0304
大家好、
紧急支持需求。
客户在此类应用中使用 TXB0104-Q1。MCU1、slave1和 slave2通过日期速率为2.5Mbps 的4线 SPI 进行通信。他们遇到两个有关 TXB0104的问题。

Q1:下面是它们测试的方式:当 MCU1 I/O 设置为高电平时、slave1和 slave2通过 SPI 相互通信。 ℃发现、当 IMU_SPI_MISO 发送数据时、SER_SEP_MISO 会在25 μ s 下拉约0.6V、持续20ns。 因此、他们想知道这种情况是否会损坏 TXB0104。 ℃发现 Slave1和 Slave2会在-20 μ s 的时间通过 SPI 通信获得 CRC 错误。 请看一下这个问题吗?
问题2.他们也会对时间感到困惑。 Slave1加电速度快于 TXB0104、这意味着 Slave1发送日期到 TXB0104、而 TXB0104不会加电。 这是否会损坏 TXB0104?
在这种情况下、SPI 的电压会损坏芯片?、
您的
非