Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0102, ISO1541, TXS0102, ISO1540
主题中讨论的其他器件:TXU0102、 ISO1541、LSF0102、 ISO1540


当风扇连接时,发现PWM信号波形不正确,高电平被拉低。现在已经检查过了。它与芯片电路密切相关 μ A
未连接风扇时的PWM波形:μ A

连接风扇时的PWM波形:μ A

另一个问题:μ A
我们电路在红框中的位置测试波形也存在问题。请帮忙一起检查 μ A


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0102, ISO1541, TXS0102, ISO1540


当风扇连接时,发现PWM信号波形不正确,高电平被拉低。现在已经检查过了。它与芯片电路密切相关 μ A
未连接风扇时的PWM波形:μ A

连接风扇时的PWM波形:μ A

另一个问题:μ A
我们电路在红框中的位置测试波形也存在问题。请帮忙一起检查 μ A


您好、Xujunfeng、
您遇到的情况是由于 TXS 单次触发错误造成的。
请注意、单稳态被设计为在它们检测上升沿或下降沿时触发。 如您所见、反射/振铃会导致错误触发。
与 Clemens 的反馈类似、振铃也是长电缆/走线的电容和电感引起的、也可能因 GND 或 VCC 电压不稳定而放大。
断开 ISO 器件时、集总电容会减小。 因此、您不会看到问题。
如果与数据表中的第11.1节类似、无法使迹线保持最小值、建议使用 TXU0102 用于 U124、而 LSF0102用于 U16、因为您不会使用单次触发来放大振铃、 同时也可以灵活采用上拉电阻来增加驱动强度、从而确保信号完整性。
此致、
迈克尔.
您好、Xujunfeng、
这是我们的布局。我找不到问题,
提供的布局似乎并未完全显示布局。 I/O 跟踪有多长? 旁路电容器是否尽可能靠近 VCC 和 GND?
您的意思是,除了更换芯片之外,您还可以尝试降低上拉电阻来尝试解决问题吗?
是的、驱动器越高;可驱动的负载越多。 因此、谢谢、增加驱动强度将有助于解决负载问题。
此致、
迈克尔.