This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCUR 电平位移问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXU0102, ISO1541, TXS0102, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224262/txs0102-txs0102dcur-level-shift-problem

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXU0102ISO1541、LSF0102、 ISO1540

当风扇连接时,发现PWM信号波形不正确,高电平被拉低。现在已经检查过了。它与芯片电路密切相关 μ A

未连接风扇时的PWM波形:μ A

连接风扇时的PWM波形:μ A

另一个问题:μ A

我们电路在红框中的位置测试波形也存在问题。请帮忙一起检查 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS kΩ 开漏输出;高输出电压由内部10k Ω 上拉电阻器产生。 kΩ 功能不足以完成 CTL 输入中的10k Ω 下拉电阻的覆盖。

    使用缓冲的单向转换器、如 TXU0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,是否有很好的建议用于与引脚兼容的 TXS0102DCUR?

    另一个问题是没有10K 电阻下拉。 为什么上升时会有电击?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果方向是从 A 到 B、则 TXU0102DCUR 为 P2P

    TXS 具有边缘加速器。 当加速器因信号线上的振铃而错误地触发时、会出现此类尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我移开 U16、测试引脚4、5。信号正常。那么我认为它不是输入信号问题。它可能是 ISO1541问题,它的最小输入电流为3.5mA。您怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振铃可能与该电流无关。

    TXS I²C 针对快速信号进行了优化、但对于 μ C、您同样可以使用没有边缘加速器的转换器、例如 LSF0102。 但没有 P2P 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不明白为什么会出现这个上升沿问题、对吧? 是否有任何方法可以进行验证? 或者、我应该摆脱 ISO1541?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 ISO1541无关;它可能是由您电路板布线的电容和电感引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、ISO1541需要最低3.5mA 的输入电流、TXS0102似乎无法满足该电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 不是缓冲器件、而是无源开关。 如果您希望输出电流为3.5mA、另一侧的器件必须能够灌入3.5mA。

    ISO1541不需要3.5mA;它支持高达3.5mA 的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TXS0102DCUR+ISO1541有问题吗? 现在无法修复。 需要更改电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xujunfeng、

    您遇到的情况是由于 TXS 单次触发错误造成的。

    请注意、单稳态被设计为在它们检测上升沿或下降沿时触发。 如您所见、反射/振铃会导致错误触发。

    与 Clemens 的反馈类似、振铃也是长电缆/走线的电容和电感引起的、也可能因 GND 或 VCC 电压不稳定而放大。

    断开 ISO 器件时、集总电容会减小。 因此、您不会看到问题。

    如果与数据表中的第11.1节类似、无法使迹线保持最小值、建议使用 TXU0102 用于 U124、而 LSF0102用于 U16、因为您不会使用单次触发来放大振铃、 同时也可以灵活采用上拉电阻来增加驱动强度、从而确保信号完整性。  

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这是我们的布局,我没有找到问题。 您的意思是、除了更换芯片之外、您还可以尝试减小上拉电阻来尝试解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xujunfeng、

    这是我们的布局。我找不到问题,

    提供的布局似乎并未完全显示布局。 I/O 跟踪有多长? 旁路电容器是否尽可能靠近 VCC 和 GND?

    您的意思是,除了更换芯片之外,您还可以尝试降低上拉电阻来尝试解决问题吗?

    是的、驱动器越高;可驱动的负载越多。 因此、谢谢、增加驱动强度将有助于解决负载问题。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将上面的 R104-R107更改为4.7K。波形、似乎减少电阻并不能解决问题。您怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 布线为9500mil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U17是 ISO1540、而不是 ISO1541。 我们计划将其更改为 ISO1541以进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xujunfeng、

    您的引线非常长。 请注意、除了使用的任何负载电容外、这还会增加寄生电容。  

    输入是否为蓝色? 上升时间非常慢。 是否满足10ns/V max 的数据表输入转换速率? 如果总电容>70pF、这也会受到集总电容的影响。

    您是否注意到当频率降低到可以达到的最低时、信号在改善?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 U14更改为 TXU0102DCUR 并连接风扇时、FAN_PWM3更改为下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xujunfeng、

    对于 U124、您能帮助展示一下 VCC_Fan34、VCC3V3_STB、OE、FAN_PWM3和 FAN_PWM3_F 吗?

    您还可以帮助澄清之前的 U17问题吗? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.