This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 LM393DR IC 具有两个不同的标记和性能?

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1223955/why-does-lm393dr-ic-has-two-different-marks-and-performance

主题中讨论的其他器件:LM393LM393LV

尊敬的 TI 支持团队:

LM393DR IC 有两个不同的标记。 好的单位和可疑单位之间似乎存在差异。 请尝试检查 正常 和故障单元的 ccompare 波形。 您能否帮助说明为什么 LM393DR IC 具有两个不同的标记和性能?

比较波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393‍DR 共有六个制造基地;预计会有不同的标记样式。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hins、您好!

    感谢您的发帖。 如果您可以分享您的原理图并告诉我们哪些波形与哪些引脚相对应、那将会很有帮助。  

    此器件也正在接受 PCN、因此您现在可以混合使用旧裸片和新裸片。 有关差异的更多信息、请参阅此应用手册 的第2.2 - 2.4节:LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南(修订版 C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件请找到该原理图供您参考。

    目前、 我们尚未收到任何 PCN 文档。 您能帮助说明新旧芯片之间的区别吗?

    标记显示为"LM393 23M ABSPG4"(旧件)、如下图所示、这通常是正常的。  

    但是、故障器件的标记显示为"LM393 TI 29K AECC"(新器件)、且症状与先前的波形类似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393没有轨到轨输入;它需要为正电源提供2V 的余量。 使用3.3V 电源时、您不应使用高于1.3V 的输入电压

    LM393LV 会具有轨到轨输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HINS、

    新旧芯片之间的差异在我链接的 应用手册的第2.2 - 2.4节中进行了说明:《LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南》(修订版 C) 如何识别它们也包含在内。  要确定使用的芯片、请查看包装盒或包装袋标签上的芯片原产国(21L)字段。 如果芯片原产国(21L) CCO:字段显示为美国、那么这就是经典的裸片。 如果芯片原产国(21L) CCO:字段显示 CHN、则这是新芯片。

    看起来您的输入超出了共模范围。 对于新芯片、当输入都超出范围时、输出将切换为高电平。 对于旧芯片、输出将切换为低电平。 我会将输入分频至该范围内或使用 LM393LV、该 LM393LV 专为此类用例而设计、可直接替代。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 基于该电流电路、我尝试使用类似于 LM393LV 的轨到轨元件。 即 LM393LVDR 直接代替 LM393使用、但在比较中找到噪声、相关波形供您参考。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于慢速输入信号、您需要磁滞。 (LM393也是如此;到目前为止您很幸运。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hins、您好!

    它看起来确实像抖动、因此您可能需要添加更多的迟滞。 穿过阈值时、引脚2上的输入看起来是什么样子的? 您能否讲一讲这个电路的用途?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它使用该比较器来设置模拟自动上电的功能。

    如果移除 C20、请测量比较器引脚1、2、3、波形如下所示。 但增加更多延迟仍然无法解决此问题。  

    迟滞: https://www.ti.com/lit/an/sboa219a/sboa219a.pdf?ts=1683790934285

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要第一个比较器的迟滞、即引脚1和3之间的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hens、您好!  

    您添加了多大的迟滞? 引脚2上的信号看起来非常慢、因此当它通过基准时、任何微小的噪声都可能在输出端产生抖动、因此我只会添加更多迟滞。 如果在引脚2上放置一个更快的边沿信号、会发生什么情况? 您仍然会看到相同的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们有一段时间没有收到您的来信、所以我要关闭这个帖子。  如果您还有任何问题、请随时回复。