This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4vMid:是否可以知道 VPAC 的故障信息?

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224807/tda4vmid-is-it-possible-to-know-the-fault-information-of-vpac

您好!  

我想知道 VPAC 的故障信息(例如、AWB、VISS 等中发生的故障信息)

我想知道是否有用于检测故障的逻辑。

您是否有任何资源来提供信息?

谢谢你。

此致、

Jewin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jewin:

    您正在查找哪种故障信息? 您是否计划运行 BIST 来确定故障? BIST 明确作为 SDL 的一部分提供、并且它可以集成在 SBL 中、以便在初始化时运行 BIST。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    我想知道在 LDC、GLBCE 和 DPC 等函数中是否存在错误。 我想一个示例是图像处理过程中损坏的情况。
    是否有概述上述缺陷信息的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jewin:

    是的、我们可以为 其中的许多块注册错误回调、但 这些中断可能不是图像损坏的唯一原因。 假设如果寄存器配置不正确、则图像可能会损坏、但可能没有错误中断。 驱动程序会对其中的许多进行错误检查。

    此致、

    Brijesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:


    首先、感谢您的答复。 我是现代汽车自动驾驶事业部的研究员。

    在阅读文档时、我遇到了 golden Frame Testing。
    根据我的理解、您采用一个示例图像并通过图像流水线进行处理、然后查看是否产生了正常图像。
    我的理解是否正确?
    如果是这样、这些 VPAC 内部的 H3A、LDC、VISS 会产生哪些类型的不良图像?(例如、 行寻址故障、颜色错误等)  
    如果您有图像处理不良的示例图像、请分享。

    谢谢你。  

    此致、

    Jewin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jewin:

    是的、这是正确的理解。 对于黄金帧测试、请确保设置黄金配置、参考输入映像、然后检查带有参考输出映像的输出。 我不知道会出现什么样的坏形象。 这完全取决于硬件中的故障类型。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    这是否意味着黄金帧只能测试 VPAC 的整个逻辑? Golden Frame 是否也可以发现子系统中的错误?

    此致、  

    Jewin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jewin:

    VPAC 并非安全专家、它具有4个独立模块、黄金帧测试可以在这些模块中找到错误。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    感谢您的答复。

    您说过您可以测试4个独立的模块、这4个是什么?
    VISS、LDC、MSC、NF?

    谢谢你。

    Jewin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jewin:

    是的、VPAC 支持4个硬件加速器模块。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    感谢你的评分 这对我有很大帮助。

    此致、

    Jewin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、关闭此表单。