This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:当高侧(DN)为高电平时 NMOS 晶体管如何工作?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224804/sn74gtl2003-how-do-the-nmos-transistors-work-when-the-high-side-dn-is-high

器件型号:SN74GTL2003

您好!

我想知道  GTL2003中的内部晶体管 在以下条件下如何工作。  

我已经检查了数据表中的表8-2、该晶体管的输出状态将是 VTT、晶体管将导通。 但我不明白晶体管如何使 Sn 达到 Vtt 电平。  您能否 详细解释一下晶体管的行为

问题

1.您能解释一下在以下情况下晶体管打开的机制吗?

2.在输出端口(Sn)侧没有电压源(上拉电阻)。 当输入端口(DN)侧为高电平时、输出端口(Sn)如何使 VTT 电压电平?

3.如果连接到 DN 侧的器件使用  推挽端口、是否无需在 DN 侧使用上拉电阻?

 

Sn 侧上无上拉电阻器。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seung-Gon:

    Unknown 说:
    2. 输出端口(Sn)侧没有电压源(上拉电阻器)。 输入端口(DN)侧为高电平时输出端口(Sn)如何使 VTT 电压电平生效?

    与视频类似、当发送器将输入驱动为低电平时、FET 打开、接收器上的输入通过 FET 驱动为低电平。 当发送器驱动为高电平时、输出电压跟随输入、直到 FET 在 Sref 关闭。 当关闭时、FET 处于高阻态、Sn 上的电压将保持在 Sref。

    Unknown 说:
    3. 如果连接到 DN 侧的器件使用  推挽端口、是否不需要在 DN 侧使用上拉电阻器?

    随着推挽发送器的信号下降、可以移除上拉电阻。 即应用中无需上拉电阻器即可从推挽输出转换为低泄漏输入。

        谢谢、帮助了解 LSF 系列双向多电压电平转换器、进一步详细阐述您的所有问题。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的详细解释。 你的解释和链接对我很有帮助。

    为了回答我的第二个问题、 我看了"使用 LSF 系列进行下行翻译"、但我有点困惑。

    在"高电平到低电 平转换"条件下 、如果我向 DN 侧馈入高电平、数据表显示晶体管 处于"导通"状态、 如下表所示。

    但在视频中、系统会显示"off"、如下面的红色文本所示。

    '当发送器将线路驱动为高电平时、输出电压将跟随输入、直到 FET 关闭、在这种情况下发生在大约 VA 时。 FET 关闭后、输出进入高阻抗状态。 由于寄生电容 CA1、A1处的电压将保持在大约 VA。 电容器的电压不能瞬时变化。 现在 A1电压节点实际上已断开、无源 RC 电路将把接收器的输入驱动至 VA 并保持该状态。"

    哪一项是正确的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seung-Gon:

    是的、这是正确的、并且您对视频的理解也是正确的。

    我明白这个表格可能会让人感到困惑。 将继续内部工作、了解如何相应地进行更新、谢谢。

    此致、

    迈克尔.