This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:需要 P2P 推荐的解决方案来替代 NXP NTX0104和 UM3204QT

Guru**** 2527590 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E, TXU0304, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221939/lsf0204-need-p2p-recommend-solution-to-replace-nxp-ntx0104-and-um3204qt

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXS0104E、TXB0104、 TXU0304

您好、先生/女士:

您是否有替代 NXS0104GU12或 UM3204QT 的解决方案?

https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/NXS0104.pdf

http://www.union-ic.com/Upload/Datasheet/Datasheet_UM3204_Rev13.pdf

我们的功耗大约为500~600kpcs/年。  

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    感谢您的联系。 谢谢、TXS0104E 是 P2P 推荐。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好:

    封装是关键点。

    客户正在使用 XQFN12 (NXP 名称)。

    请再次检查。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    该器件与 TXS 系列具有相似的架构。 遗憾的是、下面是我们可以用 TXS 替代的封装选项。

    您能帮助说明应用类型(推挽/开漏)、信号(I2C/SPI 等)、以帮助推荐适合所需封装的另一个合适器件(例如、如下图所示的 TXB0104或 TXU0304)吗?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好:

    我与客户确认一下、他们的应用同时是 I2C 和 SPI。

    NXS0104具有内部 上拉电阻10Kohm、但 TXB0104和 LSF0204具有内部上拉电阻。

    客户需要修改 PCBA、请为我们推荐内部有上拉电阻的其他解决方案。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    请更正、如果我错了、但客户对 I2C 应用使用了外部上拉电阻、因为该应用通常就是这样的。

    因此、LSF 可以很好地与现有的外部上拉电阻器一起工作。 TXS 在可能不需要外部上拉电阻(客户节省 BOM)的情况下工作、因为上拉电阻会导致分压器与现有内部10K 电阻器一起使用、以实现更高的 VOL。 请参阅 上拉电阻对 TXS 的影响

    我与客户确认,他们的应用程序同时是 I2C 和 SPI。

    对于 I2C、建议为 LSF/ TXS (在这种情况下可能不需要外部上拉电阻)。

    谢谢、对于 SPI、建议使用 TXB。

    此致、

    迈克尔.