请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 您好,
一位客户对 TXS0108E 厚度有疑问。 他从 TI 网站上购买了这些电子书。
当他 测量体积时,他发现厚度与 PDF 不一致。 他 还发现,当他 购买其他批次时,厚度与 PDF 不一致。 数量为0.9mm、PDF 的最大值为0.8mm。 请帮助进行确认。

此致
kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kailyn:
这是否类似于 TXS0108E:封装身份验证、 即类似的客户?
如果是、请注意、组装地点已确认数据表中突出显示的厚度一致。
如果不是、请提供 相关设备的 LTC。 也可以帮助分享有关客户如何测量封装厚度的方法、谢谢。
此致、
迈克尔.