This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108ENMER 大小问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1221053/txs0108e-txs0108enmer-size-problem

器件型号:TXS0108E

您好,  

一位客户对 TXS0108E 厚度有疑问。 他从 TI 网站上购买了这些电子书。

当他 测量体积时,他发现厚度与 PDF 不一致。 他 还发现,当他 购买其他批次时,厚度与 PDF 不一致。 数量为0.9mm、PDF 的最大值为0.8mm。  请帮助进行确认。  

此致

kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    这是否类似于 TXS0108E:封装身份验证、 即类似的客户?

    如果是、请注意、组装地点已确认数据表中突出显示的厚度一致。

    如果不是、请提供  相关设备的 LTC。 也可以帮助分享有关客户如何测量封装厚度的方法、谢谢。

    此致、

    迈克尔.