请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102-Q1 你(们)好。
好消息:我们在 TXS0102QDCURQ1中进行设计、并且需要您的帮助来查看原理图。
- VCCA 1.8VèModule 其他器件 I2C 电平
- VCCB 3.6Vè MCU I2C 电平
- 应该通过串行器/解串器 GPIO 控制 OE PIN 吗?
Br、
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
好消息:我们在 TXS0102QDCURQ1中进行设计、并且需要您的帮助来查看原理图。
Br、
吉米
尊敬的 Jimmy:
是的、可以从外部控制 OE。
A1和 A2都通过上拉电阻器上拉至 VCCA。
请注意、该器件具有内部10K 电阻器、 如果存在任何 VOL 问题、则不需要外部上拉电阻器。 如果不担心 VOL、这应该没问题。
另请参阅 上拉和下拉电阻器对 TX 的影响、谢谢。
此致、
迈克尔.