This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:原理图审阅和问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1220327/txs0102-q1-schematic-review-and-question

器件型号:TXS0102-Q1

你(们)好。

好消息:我们在 TXS0102QDCURQ1中进行设计、并且需要您的帮助来查看原理图。

  1. VCCA 1.8VèModule 其他器件 I2C 电平
  2. VCCB 3.6Vè MCU I2C 电平
  3. 应该通过串行器/解串器 GPIO 控制 OE PIN 吗?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、可以从外部控制 OE。

    A1和 A2都通过上拉电阻器上拉至 VCCA。

    请注意、该器件具有内部10K 电阻器、  如果存在任何 VOL 问题、则不需要外部上拉电阻器。 如果不担心 VOL、这应该没问题。

    另请参阅 上拉和下拉电阻器对 TX 的影响、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的快速回复。

    我不太确定您的意思是我们不需要外部 上拉电阻器吗? 我们可以移除 原理图中的 R200和 R208吗?

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、对于内部10K、您可以删除 R200和 R208、谢谢。

    此致、

    迈克尔.