请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102-Q1 您好、专家!
我们的客户计划将 LSF0102QDCURQ1器件用于 MDC/MDIO 缓冲器、将 IO 电平从1.8V 更改为3.3V、 但是数据表中没有正确提及 VIH 和 VIL 以及 VOH、VOL 值、给定一个 VIL、VIH 值、但我们不知道它是最大值还是最小值。
我能够在下面的主题中找到答案:
LSF0102-Q1:有助于检查 LSF0102QDCURQ1 VIL/VIH 和 VOL/VOH、该文档在数据表-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛中找不到
但是、客户仍有其他问题、未描述 VGATE 的含义。 请提供帮助。 谢谢你。
此致、
杰拉德