This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:我们计划将 LSF0102QDCURQ1器件用于 MDC/MDIO 缓冲器

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1218752/lsf0102-q1-we-are-planning-to-use-the-lsf0102qdcurq1-part-for-mdc-mdio-buffer

器件型号:LSF0102-Q1

您好、专家!

我们的客户计划将 LSF0102QDCURQ1器件用于 MDC/MDIO 缓冲器、将 IO 电平从1.8V 更改为3.3V、 但是数据表中没有正确提及 VIH 和 VIL 以及 VOH、VOL 值、给定一个 VIL、VIH 值、但我们不知道它是最大值还是最小值。

我能够在下面的主题中找到答案:
LSF0102-Q1:有助于检查 LSF0102QDCURQ1 VIL/VIH 和 VOL/VOH、该文档在数据表-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛中找不到

但是、客户仍有其他问题、未描述 VGATE 的含义。 请提供帮助。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    请参阅以下应用报告中的阐述引用主题中的 Vgs:

    由于器件是无源器件、它可以接收 任何 VIL、而 VOH 将取决于您的上拉电阻。

    要具有较低的 VOL、请将 VIL 尽可能降低至0V 并使用低 IOL (即弱上拉电阻)。 谢谢。

    此致、

    迈克尔.