请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 我们制造了一批新的电路板、但第二批中的 SD 卡接口出现故障。
它仍然可以在低频(400k)下运行、但在正常速度(50MHz)下会失败。
层叠和布线完全相同、只有不同子电路中发生了变化。 处理器为 NXP IMX8。
TXS0108的器件中是否发生了任何变化?
我们可以尝试交换芯片、看看这个芯片是否真的是导致问题的原因、但是我们看不到导致这个问题的其他很多变量。
相关原理图见附件。
问题可能是什么?