This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:新电路板上的 SD 接口出现故障

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217517/txs0108e-sd-interface-failing-on-new-boards

器件型号:TXS0108E

我们制造了一批新的电路板、但第二批中的 SD 卡接口出现故障。
它仍然可以在低频(400k)下运行、但在正常速度(50MHz)下会失败。
层叠和布线完全相同、只有不同子电路中发生了变化。 处理器为 NXP IMX8。
TXS0108的器件中是否发生了任何变化?

我们可以尝试交换芯片、看看这个芯片是否真的是导致问题的原因、但是我们看不到导致这个问题的其他很多变量。
相关原理图见附件。
问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示发生故障的通信的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    除了 Clemens 反馈、请注意、该器件的额定电压为60Mbps (30MHz)、电压为1.8V 到3.3V。 您能否说明一下它在较低速度下是否失败?

    请帮助提供波形。 此外、 由于布线看起来很长、请参阅数据表的第9.3.3节;这将增加寄生电容。 故障引脚的总集总容性负载是否小于70pF?

    此致、

    迈克尔.