请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217362/sn74ls03-max-current-input
器件型号:SN74LS03大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
"我对这个集电极开路器件可安全灌入的最大电流(SN74LS03DR)有疑问。 数据表列出该电流为8mA、但 网站指出该电流为16mA。 我的规格表是1988年发布的、该电流器件是否能够提供更大的灌电流?"
请帮助提供建议。 感谢您的支持。
此致、
Marvin 酒店