This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS03:最大电流输入

Guru**** 2580965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217362/sn74ls03-max-current-input

器件型号:SN74LS03

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我对这个集电极开路器件可安全灌入的最大电流(SN74LS03DR)有疑问。  数据表列出该电流为8mA、但 网站指出该电流为16mA。  我的规格表是1988年发布的、该电流器件是否能够提供更大的灌电流?"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS 仅支持8mA。 很显然、该网站从 SN7403获取该值、该值与数据表共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    为了避开 Clemens、如果您发现有差异、数据表中应包含最正确的信息。  数据表是手动更新的、而网站将自动从源中提取数据。 这可能会导致这样的问题(非常罕见)。  

    我会联系我们的网站支持并通知他们。