This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:SN74AVCH4T245 ||原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245, SN74AVC4T245, SN74AXC4T245, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212616/sn74avch4t245-sn74avch4t245-schematics-review

器件型号:SN74AVCH4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245SN74AXC4T245TXU0304

大家好、

我们在 原理图中使用 SN74AVCH4T245电平转换器部分。 我们将在四个实例中使用同一部件。 我已在下面附上了所有原理图、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢你

- Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    原理图总体上看起来不错。 对于 U42、请注意、在 DIR 为高电平时、A 到 B 的操作与以下所示类似:

    对于所有单元、请注意不建议对于带有总线保持特性的器件使用上拉电阻(请见数据表的9.3.4)、并且会建议非总线保持替代  SN74AVC4T245。 请参阅 《总线保持概述》 、进一步阐述了总线保持的工作原理。

    如果 上拉电阻小于30k Ω、AXC 系列(SN74AXC4T245)是一个较新的替代方案、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的宝贵反馈。

    根据您的建议、我们更新了原理图并对部件进行了更改  请参阅 SN74AVCH4T245 至  请参阅 SN74AVC4T245。 请查看下面随附的图片以了解更新的原理图。

    谢谢。此致

    - Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    原理图看起来没有问题。 但是,U45C 的操作是 针对 A 到 B 还是针对 B 到 A? 即 DIR 是高电平还是低电平? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    高架 Us 的作业基于这两种情况,即在 A 到 B 和 B 到 A 上工作。对于 A 到 B 的作业条件,1DIR 被拉高到 VCC,对于 B 到 A 的作业条件,2DIR 被拉低

    请查看下面随附的图片以便更好地理解。

    谢谢。此致

    - Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    看起来不错。 请注意、对于不需要改变方向的应用、TXU 系列(例如 TXU0304)也可能是一个简化的建议。

    此致、

    迈克尔.