Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245, SN74AVC4T245, SN74AXC4T245, TXU0304
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245、 SN74AXC4T245、 TXU0304
大家好、
我们在 原理图中使用 SN74AVCH4T245电平转换器部分。 我们将在四个实例中使用同一部件。 我已在下面附上了所有原理图、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。
谢谢你
- Teja.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245, SN74AVC4T245, SN74AXC4T245, TXU0304
大家好、
我们在 原理图中使用 SN74AVCH4T245电平转换器部分。 我们将在四个实例中使用同一部件。 我已在下面附上了所有原理图、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。
谢谢你
- Teja.
尊敬的 Teja:
原理图总体上看起来不错。 对于 U42、请注意、在 DIR 为高电平时、A 到 B 的操作与以下所示类似:

对于所有单元、请注意不建议对于带有总线保持特性的器件使用上拉电阻(请见数据表的9.3.4)、并且会建议非总线保持替代 SN74AVC4T245。 请参阅 《总线保持概述》 、进一步阐述了总线保持的工作原理。
如果 上拉电阻小于30k Ω、AXC 系列(SN74AXC4T245)是一个较新的替代方案、谢谢。
此致、
迈克尔.