Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125-EP, SN74AXC8T245, TXU0101-Q1, SN74AXC4T774, SN74AUC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774、 SN74AUC1G17、SN74AUC1G125-EP 、SN74AXC8T245
您好、TI 专家:
我正在使用 TXU0101-Q1将3.3V 单端信号转换为1.8V、下面是供您参考的原理图。
McBSP_SCLK 是一个时钟信号、其频率~50MHz、占空比为50%。 我分别使用 osc 测量位置1和位置2的信号。 请查看下图。 @1是@位置1信号、CH2是 位置2。
如您所见、 如果输入频率~50MHz、TXU0101-Q1在位置2的输出会失真。 这始终是逻辑高电平。 在 TXU0101-Q1数据表中、 当器件将信号从3.3V 转换为5.0V 时、最大数据速率可高达200Mbps。我想知道这个芯片的性能不符合我的应用中的要求、因为当我将频率减少到~10MHz 时、 我的系统运行良好。
Question:
- 我的应用中的数据速率是~50Mbps? 数据速率的定义是什么以及如何计算?
- 我已查看 常见问题解答、是否必须选择另一种具有更高数据速率的电平转换器、如 SN74AXC4T774 (310Mbps)?
谢谢。