This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0101-Q1:当输入信号的频率为~50MHz 时、输出信号失真

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G125-EP, SN74AXC8T245, TXU0101-Q1, SN74AXC4T774, SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212627/txu0101-q1-the-output-signal-is-distorted-when-the-frequency-of-the-input-signal-is-50mhz

器件型号:TXU0101-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774SN74AUC1G17、SN74AUC1G125-EP 、SN74AXC8T245

您好、TI 专家:

我正在使用 TXU0101-Q1将3.3V 单端信号转换为1.8V、下面是供您参考的原理图。

  

McBSP_SCLK 是一个时钟信号、其频率~50MHz、占空比为50%。 我分别使用 osc 测量位置1和位置2的信号。 请查看下图。 @1是@位置1信号、CH2是 位置2。

如您所见、 如果输入频率~50MHz、TXU0101-Q1在位置2的输出会失真。 这始终是逻辑高电平。 在 TXU0101-Q1数据表中、 当器件将信号从3.3V 转换为5.0V 时、最大数据速率可高达200Mbps。我想知道这个芯片的性能不符合我的应用中的要求、因为当我将频率减少到~10MHz 时、 我的系统运行良好。

Question:

  1. 我的应用中的数据速率是~50Mbps? 数据速率的定义是什么以及如何计算?
  2. 我已查看 常见问题解答、是否必须选择另一种具有更高数据速率的电平转换器、如 SN74AXC4T774 (310Mbps)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是50MHz 信号、因为它不是对称方波。 低电平脉冲的长度仅为5ns、相当于200Mbps (= 100MHz)。

    TXU 仅在输出为5V 时支持200Mbps 的速率。 在1.8V 时、速度小于一半(请参阅第6.10节)。

    最快的低压逻辑系列是 AUC。 没有 AUC 转换器、但用于下行转换、您也可以使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AUC1G17。 没有汽车类 AUC 器件;唯一具有更好资质的缓冲器是军用 SN74AUC1G125-EP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春华:  

    除了 Clemens 反馈、请注意、AXC 还支持 最高50MHz 的3.3V 至1.8V 转换、因为 我过去使用 AXC EVM 验证过1.8V<->3.3V 的转换频率高达160MHz、还建议根据系统/负载要求使用 EVM 进行验证、 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHEMENS 您好!

    感谢您的反馈。 请帮助确认我的理解是否正确。

    • SN74AUC1G17采用1.8V 电源供电。
    • 芯片接受+3.3V 的过压信号、输出+1.8V 的信号吗?

    等待您的进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    今天、我又做了一项测试、将 TXU0101-Q1用作1.8V->3.3V 的转换器;当输入信号的频率  达到~50MHz 时、转换器的性能降低、输出信号失真也会发生。

    我正在考虑使用 SN74AXC8T245替代 TXU0101-Q1来实现更高的数据速率。 运行是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春华:  

    是的、这将起作用、因为 AXC 系列专为更高的数据速率而指定、谢谢。

    此致、

    迈克尔.