Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74AXC8T245, SN74GTL2003, LSF0108
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1210496/sn74gtl2003-sn74gtl2003pw
器件型号:SN74GTL2003主题中讨论的其他器件:TXU0104、 SN74AXC8T245、 LSF0108
大家好
我们在电路板上使用该电平转换器来实现6MHz 的 SPI 接口。
A 侧(SREF)电压连接到1.2V、B 侧(DREF)电压连接到1.8V。 因此、B 侧信号的高电平电压或仅达到最大1V 会出现问题、未达到1.8V 为什么会这样? 另外、上升沿看起来很不连贯、为什么会发生这种情况呢? 解决此问题的方法是什么?

谢谢
Santosh