This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:SN74GTL2003PW

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74AXC8T245, SN74GTL2003, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1210496/sn74gtl2003-sn74gtl2003pw

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件:TXU0104SN74AXC8T245LSF0108

大家好  

我们在电路板上使用该电平转换器来实现6MHz 的 SPI 接口。

A 侧(SREF)电压连接到1.2V、B 侧(DREF)电压连接到1.8V。 因此、B 侧信号的高电平电压或仅达到最大1V 会出现问题、未达到1.8V 为什么会这样? 另外、上升沿看起来很不连贯、为什么会发生这种情况呢? 解决此问题的方法是什么?

  

谢谢

Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准电压之间的差值应至少为1.5V (请参阅第6.3节的脚注(1))。

    该器件具有开漏输出;上升沿仅由上拉电阻器生成。 电容性负载显然过高。

    信号真的是双向的吗? 否则、请使用 TXU0104或 SN74AXC8T245等缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74GTL2003能够驱动的最大容性负载是多少?

    我已经将这个电平转换器连接到一个走线电容为30pF 的闪存 IC、而内存器件输入电容为6.5pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是一种无源开关、没有驱动强度。 1.2V 器件必须能够通过上拉电阻器灌入电流。 若要获得更快的上升沿、请使用较小的电阻器、但这会增加1.2V 器件的 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "在容性负载≦20pF 时支持50MHz 的升压或降压转换"

    我对  SN74GTL2003数据表的声明感到困惑。 请帮助我理解这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的负载远大于20pF。 (该连接器意味着电缆。)

    您正在使用哪种 SPI? 对于单向信号、缓冲转换器的效果会好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四通道 SPI。  我们的电路板上已经有 SN74GTL2003、我们目前无法更改它。

    请建议为 SN74GTL2003定义了什么20pF 参数? 如果电平转换器是无源开关并且没有驱动强度、这意味着什么? 为什么定义该参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用引脚对引脚兼容且具有更好电气特性的 LSF0108取代。

    影响信号的唯一方法是调整上拉电阻器。

    有关此器件的工作原理、请参阅 [FAQ] LSF 转换器如何工作?