请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74ABTH16245 大家好、我在高速设计(100Mbps - 200Mbps )中遇到了此组件的问题。 这个元件似乎在以这两种速率吞一些位。 进一步查看数据表、我看到最小脉冲持续时间没有指定、tw。
在数据表中、唯一指定的参数是传播延迟时间。 连同 TW、此组件的设置和保持时间是多少? 在某处是否有针对这些元件值的更大表格? 与其他逻辑组件相比、当前文档似乎很少。
谢谢!