This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABTH16245:最小脉宽 TW.

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1209816/sn74abth16245-minimum-pulse-width-tw

器件型号:SN74ABTH16245

大家好、我在高速设计(100Mbps - 200Mbps )中遇到了此组件的问题。 这个元件似乎在以这两种速率吞一些位。 进一步查看数据表、我看到最小脉冲持续时间没有指定、tw。  

在数据表中、唯一指定的参数是传播延迟时间。 连同 TW、此组件的设置和保持时间是多少? 在某处是否有针对这些元件值的更大表格? 与其他逻辑组件相比、当前文档似乎很少。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟可用作最坏情况下的估计值。

    4.2ns 对应于238Mbps。 因此、如果负载电容不大于50pF、并且某个位被吞咽、这意味着未满足此规格。

    您能否显示示波器轨迹?