This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:高输出直接连接至 GND

Guru**** 1206470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1209446/sn74lvc244a-high-output-direct-connect-to-gnd

器件型号:SN74LVC244A

您好、TI 专家:

 我们有一个错误的设计(已在域…μ m 中大规模出货)、我们需要评估设计风险并考虑下一步

 

条件:
1. SN74LVC244APWR

  1. 3.3V 电源
  2. 两个未使用的高输出门(输入为 PU)直接连接到 GND (设计不良)
  3. 所有其他其余的门都具有很小的电流消耗、小于1mA

 

如下图所示:

 

 

Question:

结果是什么? 这会损坏整个芯片还是仅损坏两个栅极? 我们可以接受,如果只有两个门被损坏,因为它们不具有任何功能  

 

谢谢

Eric Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字集成电路 在3.3V 电源电压下的输入和输出特性图15 显示、每个引脚的输出电流将超过80mA。 这超出了输出电流和 VCC 电流的绝对最大额定值、很可能会损坏这些输出、并可能损坏芯片的其他部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

     感谢科学的解释,但请允许我问如何从曲线执行80mA 值,我只是觉得难以理解的曲线………...

     此外、该端口是否确实没有任何 OC (过流)保护?

    谢谢

    Eric Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了当输出被强制为特定电压时产生的电流。 这两条曲线对应于驱动高电平或低电平的输出。 正电流是输出拉电流;负电流是灌电流。

    对于小的正电流、正常运行电压为3.3V;对于小的负电流、正常运行电压为0V。 其他一切都违反了允许的限值。