请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC244A 您好、TI 专家:
我们有一个错误的设计(已在域…μ m 中大规模出货)、我们需要评估设计风险并考虑下一步
条件:
1. SN74LVC244APWR
- 3.3V 电源
- 两个未使用的高输出门(输入为 PU)直接连接到 GND (设计不良)
- 所有其他其余的门都具有很小的电流消耗、小于1mA
如下图所示:

Question:
结果是什么? 这会损坏整个芯片还是仅损坏两个栅极? 我们可以接受,如果只有两个门被损坏,因为它们不具有任何功能
谢谢
Eric Wang