This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:适用于 UART 数据线的电压电平转换器

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208412/txb0102-voltage-level-converter-for-uart-data-lines

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXU0202

您好!

我叫 Amith。 我在电路中将您的组件 TXB0102用作电压电平转换器、用于3.3V 至1.8V 的 UART 数据线路、并且方向相反。

我的连接配置如下图所示。

在从1.8V 转换到3.3V 时、我得到预期的结果、但在相反的方向上、电平转换器的输出看起来不正常。

我应该提到,我试图在每个入口的两个方向上工作,结果是我说的。

如果您能帮助我理解为什么从一个方向得到不好的结果、我将不胜感激。

附件是我进行的测量范围中的图片

此致、

Amith   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑负载过高。

    无论如何、TXB 旨在用于双向信号。 但您有两个单向信号;最好使用 TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使没有负载、也会发生这种情况、而转换器的输出线路在空气中。  

    你有另一个想法为什么会发生这种情况吗?  

    我已经为我的电路准备了 PCB、您提到的元件与占用空间不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整。 请展示连接到输出引脚的所有元件。