Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXU0202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0102 主题中讨论的其他器件: TXU0202
您好!
我叫 Amith。 我在电路中将您的组件 TXB0102用作电压电平转换器、用于3.3V 至1.8V 的 UART 数据线路、并且方向相反。
我的连接配置如下图所示。
在从1.8V 转换到3.3V 时、我得到预期的结果、但在相反的方向上、电平转换器的输出看起来不正常。
我应该提到,我试图在每个入口的两个方向上工作,结果是我说的。
如果您能帮助我理解为什么从一个方向得到不好的结果、我将不胜感激。
附件是我进行的测量范围中的图片
此致、
Amith