This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204:LSF0204RUTR 是否需要大电流来灌入?

Guru**** 2814215 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TCA9800, TXU0304, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208096/lsf0204-lsf0204-does-lsf0204rutr-need-a-large-current-to-sink

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TCA9800TXU0304TCA9509

大家好、

在 EVT 板中、我们 为 i2c 总线、A 侧上拉电阻器为2.4K、 B  侧上拉电阻器为4.7K、所有 i2c 器件均通过测试。

在 DVT 板中、我们将 P/N 更改为 LSF0204、A/B 侧上拉电阻与 EVT 板相同。 但我们看到了 i2c 测试随机故障、我们尝试将上拉电阻调节到更低 的值、A 侧上拉电  阻为1K、B 侧上拉电阻为2.5K、所有 i2c 器件均通过测试。

XS0104EPWR 和 LSF0204是电平转换器、可以用于 I2C 总线、我想知道为什么 LSF0204使用更高值的上拉电阻器、i2c 总线无法正常工作、我的问题是:

1.  XS0104EPWR 和 LSF0204有何区别?

2. LSF0204RUTR 是否需要较大的电流来吸收?

 

谢谢。

cs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有集成的上拉电阻器和边缘加速器。 因此 TXS 和 LSF 将具有不同的电气特性。

    可 I²C 使用的上拉电阻器取决于总线电容、并受限于您想要使用的信号频率和所有 M Ω 器件的驱动强度。 请参阅 《I2C 总线上拉电阻计算》应用报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经调整了具有较低值的上拉电阻器、以提高 I2C 驱动电流、 但 i2c 总线在65C 时仍然不稳定、看上去 LSF0204RUTR 非常灵敏、现在我们可以重新生成原理图、您能为电平转换器的 i2c 总线提供合适的器件型号(1.8V 至3.3V、工业器件)吗?


    此外、我们在设计中还对 SPI 接口使用了 LSF0204RUTR、还存在 SPI 不稳定问题、请推荐适合电平转换器 SPI 接口的器件型号(1.8V 至3.3V、工业器件)。

    谢谢。

    cs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个问题是、请在下面提供 LSF0204RUTR VIL/VIH/VOH/VOL 规格。

    A 侧

    LSF0204RUTR

    B 侧

    最小值

    最大值

    最小值

    最大值

    垂直

    电压

    VIH

    VOH

    电压

    垂直

    VOH

    VIH

    谢谢。

    cs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源模拟开关;它没有数字输入或输出、因此没有这些规格。

    我不知道总线为什么不稳定。 上拉电阻值过低或过高;请使用示波器检查波形。

    我怀疑,不是所有的设备有足够的驱动强度,这样的强上拉。 I²C 一个缓冲的 I²C μ A 电平转换器、例如、TCA9800/1/2/3 (它的 B 侧一定不能有上拉电阻器;将 B 侧放置于主器件上、这是因为其电流源与 μ 开关不兼容)。

    SPI 使用单向信号;使用单向电平转换器、如 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 i2c 拓扑、CPU 是具有1.8V 的主模式、RTC 是具有3.3V 的从模式、我们使用  LSF0204RUTR 作为电平转换器。

    如果 LSF0204RUTR 没有数字输入或输出、LSF0204RUTR 如何识别主/从 I2C 器件的信号高电平或低电平。

    我制作了一个静态特性表、对吗? 请检查并提供建议。   

    为什么我 在 EVT 板中使用 TXS0104EPWR、我们没有看到任何 I2C 不稳定问题?

    为什么我 在 DVT 板中使用了 LSF0204RUTR、我们会看到 I2C 不稳定问题?

    原理图/布局设计与 EDVT 相同、只是更改了 电平转换器、为什么有如此大的差异?

    谢谢。

    cs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TCA9800/1/2/3在 B 侧不能有上拉电阻器、它不能灵活地进行调试、这意味着设计人员不能通过上拉电阻器调节 i2c 驱动电流。

    您可以为 i2c 电平转换器建议另一器件型号(1.8V 至3.3V、工业器件)。

    谢谢。

    cs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于 Vref_A 的电压、LSF 运行为模拟开关;开关本身具有一个大约5 Ω 的导通电阻。(对于高电压、开关关闭、而输出电压只由上拉电阻器决定。)

    我不 I²C Δ Σ 为什么不稳定;有必要使用示波器查看波形。

    要更改 TCA980x 上拉电流、只需使用不同的0/1/2/3器件。
    还可以使用 TCA9509、它在 A 侧具有电压偏移限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clement。

    读取/写入 i2c 时 SCL/sda 信号的下降沿存在干扰、是否知道如何消除干扰?

    谢谢。

    cs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示转换器两侧的信号。