Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TCA9800, TXU0304, TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9800、 TXU0304、 TCA9509
大家好、
在 EVT 板中、我们 为 i2c 总线、A 侧上拉电阻器为2.4K、 B 侧上拉电阻器为4.7K、所有 i2c 器件均通过测试。
在 DVT 板中、我们将 P/N 更改为 LSF0204、A/B 侧上拉电阻与 EVT 板相同。 但我们看到了 i2c 测试随机故障、我们尝试将上拉电阻调节到更低 的值、A 侧上拉电 阻为1K、B 侧上拉电阻为2.5K、所有 i2c 器件均通过测试。
XS0104EPWR 和 LSF0204是电平转换器、可以用于 I2C 总线、我想知道为什么 LSF0204使用更高值的上拉电阻器、i2c 总线无法正常工作、我的问题是:
1. XS0104EPWR 和 LSF0204有何区别?
2. LSF0204RUTR 是否需要较大的电流来吸收?

谢谢。
cs