https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1206058/txs0108e-cascading-devices
器件型号:TXS0108E各位专家、您好!
一些年来、我经常将 TXS0108E 用作 电平转换器/缓冲器 、用于处理 FPGA 和连接器之间的低速"GPIO"信号、这会让外界知晓-借助 TXS0108E 的 OE 功能、我可以使器件保持高阻抗、直到我的系统通电、从而为精细的 FPGA 引脚提供一些保护。
现在我 需要通过20厘米的电缆将我的电路板连接到客户的电路板-我的客户也使用其终端 TXS0108E 用于类似目的。 在这个问题中、假设 VCCA=1.8V 用于两端的内部连接、VCCB=3.3V 用于两端的外部连接。
建议使用这种器件级联、还是可能主动取消选择? 我的问题是对建议的上拉/下拉电阻所规定的限值-仅仅通过级联器件可能会违反这些限值?
如果您说"不行"、我只能在某个地方添加例如单向推挽式器件、对于这个特定的应用、我知道信号方向、但我更愿意保持自动感应双向缓冲器的优雅和灵活性。
谢谢、Martin