This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:级联器件?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1206058/txs0108e-cascading-devices

器件型号:TXS0108E

各位专家、您好!

一些年来、我经常将 TXS0108E 用作 电平转换器/缓冲器 、用于处理 FPGA 和连接器之间的低速"GPIO"信号、这会让外界知晓-借助 TXS0108E 的 OE 功能、我可以使器件保持高阻抗、直到我的系统通电、从而为精细的 FPGA 引脚提供一些保护。

现在我 需要通过20厘米的电缆将我的电路板连接到客户的电路板-我的客户也使用其终端 TXS0108E 用于类似目的。   在这个问题中、假设 VCCA=1.8V 用于两端的内部连接、VCCB=3.3V 用于两端的外部连接。

建议使用这种器件级联、还是可能主动取消选择?  我的问题是对建议的上拉/下拉电阻所规定的限值-仅仅通过级联器件可能会违反这些限值?

如果您说"不行"、我只能在某个地方添加例如单向推挽式器件、对于这个特定的应用、我知道信号方向、但我更愿意保持自动感应双向缓冲器的优雅和灵活性。

谢谢、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串联使用 TXS 器件并不是真正的问题。 其他器件必须能够通过所有上拉电阻器灌入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯——很有义务——哇,太快了!  :-)