This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS374:SN54LS374与 SNJ54LS374J 之间的具体差异是什么?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LS374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1204605/sn54ls374-what-are-the-specific-differences-between-sn54ls374-and-snj54ls374j

器件型号:SN54LS374

SN54LS374与 SNJ54LS374J 之间的具体差异是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    "SN54LS374"是我们所指的通用器件型号、或 GPN。 为了给出完整的描述: SN 是用于 TI 逻辑器件的前缀。 54表示军用级器件。 LS 是逻辑系列(低功耗肖特基)、374是功能(八路 D 型触发器)。

    "SNJ54LS374J"是我们所说的可订购器件型号或 OPN。 这里提供了一个特定的可订购器件型号、尤其是"J"封装、这是一种陶瓷双列直插式封装。

    或者、换句话说、这些不是不同的器件、而是指同一个器件的两种方法。