请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN54LS374 SN54LS374与 SNJ54LS374J 之间的具体差异是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Xiaofu:
"SN54LS374"是我们所指的通用器件型号、或 GPN。 为了给出完整的描述: SN 是用于 TI 逻辑器件的前缀。 54表示军用级器件。 LS 是逻辑系列(低功耗肖特基)、374是功能(八路 D 型触发器)。
"SNJ54LS374J"是我们所说的可订购器件型号或 OPN。 这里提供了一个特定的可订购器件型号、尤其是"J"封装、这是一种陶瓷双列直插式封装。

或者、换句话说、这些不是不同的器件、而是指同一个器件的两种方法。