This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:接地短路故障时的源极电流损坏阈值。

Guru**** 2507455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1202029/sn74lvth125-source-current-damage-threshold-on-short-to-gnd-fault

器件型号:SN74LVTH125

您好!

在 规格文档下、如果输出驱动为高电平、并且输出对地短路或连接到低阻抗接收器、我将看不到为损坏的电流提供的值。

在绝对最大额定值下、我看到"进入任何处于高电平状态的输出的电流(请参阅注释2)"的条目、该条目是针对将输出驱动为高电平但灌电流较高(Vo > Vcc)时指定的、从而将一个电流灌入 sn74lvth125。

我还会看到当输出较低时的最大灌电流条目、即 IC 灌入电流的标称情况。

但我没有看到对会造成损坏的最大拉电流的任何提及。

我看到了有关建议额定值的条目、很好、我们只对下游故障产生兴趣、该故障会导致器件损坏、因为它会驱动外部 GPIO 引脚。 用户可能会蒙羞并将其短接到地。

在压力测试下、我们确实看到、在64mA 时、电流似乎会进行钳制、而驱动电压会下降以进行补偿、这与恒流源的补偿方式相同。 因此、假设芯片在64mA 时是自稳定的、不会像恒流源那样发生损坏吗?

感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    建议的额定值就是您实际要寻找的额定值。 对于任何超过数据表上建议额定值的情况、TI 无法保证性能或可靠性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的答复。

    我想我的问题的关键是、损害的临界值是多少? 我明白,在正常情况下,你不应该超过建议。 不过、一般而言、在规格表中、仍会针对发生损坏的点引用一个值。

    我看到从高状态驱动到接地时除电流消耗外的所有器件的损坏值、因此包括拉电流。

    我很感激 TI 不能保证在建议值之外进行任何操作、但通常会给出损害值、让工程师在设计中免受魔法烟雾的影响  

    那么、我能否推断出、由于 TI 没有引用拉电流损坏阈值、因此芯片被自我保护、不会被破坏?

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路电流非常大、因此肯定必须有一个限制。

    恩特里亚指定−64mA。 我怀疑有人忘记了这个符号,而脚注2就是这样的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在测量短路情况下、我们可以看到它仅在驱动电压降至接近零时将电流限制为64mA。 因此它的行为类似 CC 源。 但我们想检查这是否是实际的安全功能、因为文档仅明确指出了正常条件下的电流、在不超过限制的情况下、它仅针对(V0>Vcc)等进行了说明
    我们还看到、NExperia 文档规定了64mA、实际上、它似乎具有自限制功能。 这一切看起来都很正常,但也没有记录 LOL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在此类保护功能;电流会变得过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 因此、我想知道为什么在我们今天进行测试时、它会限制为64mA? 我假设从您的响应来看、 您提到的缓冲器可能是 SN74LVTH125中使用的类型、也可能是模拟类型。
    总之、由于似乎没有报价损害值、我们只需要设计更高的要求、或者为我们的产品选择另一款芯片。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此我想知道为什么它限制为64mA,然后我们今天就测试了它?

    尊敬的 Anton:

    因为这就是 MOSFET 的工作方式,当你把它们驱动到饱和区时,它们的作用就像恒流源。

    一般来说、逻辑器件不是用来供电的、而是用来驱动轻容性负载之间的信号。 如果您采用低阻抗电源、我可能会推荐很多更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供的服务,但这是可以的。 这超出了最初问题的范围、我们不需要低阻抗驱动器、该问题纯粹与规格表中缺少损坏阈值信息有关。 我了解 MOSFET 的工作  原理、我只是怀疑它的饱和电流会如此精确地达到64mA、这正是 NExperia 文档在其规格表中指出的、但我在 TI 的中找不到相同的值。