请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0204 您好!
在 LSF0204的数据表中、上拉电阻根据下图所示的灌电流容量建议所需的电阻:
这意味着如果驱动器可以灌入大电流、则可以使用低电阻值以加快开关速度。 如果我们将上拉电阻器增加到20 (几千欧)以上、通过导通晶体管的电流将显著降低。 现在、导通晶体管是否有可能进入三极管区域并实际上成为一个电阻器? 在这种情况下、 上拉电阻值是否应该有上限、以及用于限制通过晶体管的电流的下限?
这是在互联网上的任何地方进行测试/讨论、还是在应用手册中进行测试/讨论、或者我是否漏掉了任何内容?