This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF 器件的上拉电阻值限制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201481/lsf0204-pull-up-resistor-value-limits-for-lsf-devices

器件型号:LSF0204

您好!

在 LSF0204的数据表中、上拉电阻根据下图所示的灌电流容量建议所需的电阻:

这意味着如果驱动器可以灌入大电流、则可以使用低电阻值以加快开关速度。 如果我们将上拉电阻器增加到20 (几千欧)以上、通过导通晶体管的电流将显著降低。 现在、导通晶体管是否有可能进入三极管区域并实际上成为一个电阻器? 在这种情况下、 上拉电阻值是否应该有上限、以及用于限制通过晶体管的电流的下限?

这是在互联网上的任何地方进行测试/讨论、还是在应用手册中进行测试/讨论、或者我是否漏掉了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导通晶体管始终处于三极管区域(Vref_A 附近的输入电压除外)。 您为什么希望它饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、就是这样。 只要 Vbref - Varef 高于 Vth/0.8V、三极管区域电阻就不会很高。 这应该不是问题。