Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVT244B 主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245
您好、这可能是一个一般性问题。
我们正在尝试 为包含多个 FPGA 的长 JTAG 菊花链选择高速缓冲器(3.3V 转3.3V)。 JTAG 的 TCK 信号大约为66MHz 或同样如此。
SN74LVC8T245和 74LVC244都是我们库中的器件,如何计算这些器件是否能够支持66MHz? 似乎在数据表中没有特定的频率参数。
谢谢!