This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:SN74LVC8T245最大支持频率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1228638/sn74lvt244b-sn74lvc8t245-max-supported-frequency

器件型号:SN74LVT244B
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

您好、这可能是一个一般性问题。

我们正在尝试 为包含多个 FPGA 的长 JTAG 菊花链选择高速缓冲器(3.3V 转3.3V)。 JTAG 的 TCK 信号大约为66MHz 或同样如此。

SN74LVC8T245和 74LVC244都是我们库中的器件,如何计算这些器件是否能够支持66MHz? 似乎在数据表中没有特定的频率参数。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 时、LVC 器件支持的频率远高于66MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯,谢谢你的回答。

     如果可能、我们希望使用库中的器件。 我可以问一下  、当数据表未给出此参数时、如何估算 SN74LVC8T245和74LVC244A 的最大频率? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以根据传播延迟计算出安全的最小估算值;对于3.3V 下的 SN74LVC8T245、该值为1/6.3ns = 158Mbps。 但此估算值通常远低于实际支持的频率。

    [FAQ]逻辑门或缓冲器的最大数据速率(或工作频率)是多少? 建议查看同一逻辑系列中的触发器的额定最大频率、但没有转换器触发器。

    获得准确限值的唯一方法是对其进行测量、即、无法根据其他数据表参数准确得出。